This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:插入电池时电路唤醒

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056957/bq2980-circuit-wake-up-while-insertion-of-battery

器件型号:BQ2980

如前所述 、我们的产品使用可拆卸圆柱形电池、PCM 将安装在载板 PCB 上。 在这种情况下、我们需要在插入电池后立即唤醒系统。 在禁用 UV_SHUT 的情况下、找不到数据表中提到的任何 IC 器件型号。 是否可以通过任何方法禁用关断功能? 对于这一点、pack +引脚上的默认下拉电阻就足够了? 请建议。

如果不可能、您能否建议一个能够满足我们方案的解决方案/替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    BQ2980从 PACK 引脚上的电压唤醒。  如果您有轻负载、FET 上的足够电容可能会上拉 PACK+以在 电池连接时唤醒器件、但系统中的大量负载会保持 PACK 引脚、并且器件不会唤醒。  将需要 PACK+上的电压(例如来自充电器的电压)来唤醒器件。   

    在连接电池并使 BQ2980唤醒的情况下、FET 将导通、如果将电池插入系统、则应为系统供电、除非浪涌电流产生故障。