This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:VCC 串联电阻器变得非常热

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057150/tps23758-vcc-series-resistor-gets-extremely-hot

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您好!

我对 TPS23758有疑问。

到目前为止、我一直将 TPS23755与二极管整流器结合使用、这对我来说很好。 但是、效率也提高了、我尝试将 TPS23758与 UCC24612-1一起用作次级侧 SR。

因此、我已经更换了 PCB 上的 TPS23755、并根据原理图调整了电路、因为它是在 TPS23758EVM-080上实现的。 我现在观察到 VCC 串联电阻(我的设计中的 R54)变得非常热(大约120°C)。 一段时间后、TPS23758便会死亡。

您有什么想法我的设计有什么问题吗? 我将附上原理图。

此致

Michael


e2e.ti.com/.../PCBA_5F00_SYNC_5F00_RECT_5F00_v0.0.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    电阻器的尺寸是多少?

    此外、我以前从未见过此变压器。 您能否确认是否为 PSR 制作?

    最后、您能否确认 IC 正在运行还是处于启动模式?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您可以使用 PoE PD 调试指南 来消除失败的主要原因、也可以使用 PoE PD 原理图审阅指南 来审阅原理图。