This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:有关 EMI 图的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625EVM, TPSM41625, LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056229/tpsm41625-question-about-emi-plot

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件:、 LMZ31530

大家好、团队、

我有一个来自客户的简短问题。 从数据表10.2.2.1中、 EMI 图是使用标准 TPSM41625EVM 测量的、其中输入滤波器与输入线串联。

什么是输入滤波器? 有必要进行设计?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    TPSM41625的 EMI 测试是使用 TPSM41625EVM 和与输入电源线串联的铁氧体磁珠执行的。  

    输入滤波器可能不是通过 EMI 标准所必需的、但滤波器的需求将取决于测试设置、电路板布局和输入电源。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我有客户的问题。

    客户希望在输入路径上使用铁氧体磁珠来提高 EMI 和噪声性能。

    但是、当他们使用 LMZ31530时、建议不要在输入路径上使用铁氧体磁珠、这会导致输入谐振。

    那么、在应用磁珠时、两个器件之间的区别是什么? 您能否确认是否可以在 TPSM41625上使用输入共振磁珠?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    ALEC 将在感恩节假期后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我知道 TPSM41625在评估 EMI 性能时使用串联铁氧体磁珠电池进行了测试、但在某些情况下、输入谐振可能与去耦电容器有关。

    遗憾的是、我无法立即访问有关 TPSM41625 EMI 特性的文档、但可能也使用了 π 型滤波器。 π 型滤波器是在由2个电容器和1个输入电感器组成的直流/直流转换器的输入端降低 EMI 的常用方法。

    出于设计考虑、我强烈推荐此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua929a/slua929a.pdf?ts=1638205244302&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您推荐 π 型滤波器。 并向客户推荐。

    我想知道您提到的文档。 它是否包含 EMI 性能评估的设置和原理图? 设置应该与客户的系统大不相同。 我想用这种差异说服客户。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    就设置 EVM 进行评估而言、EVM 将放置在辐射发射室内的桌子上、其中电池作为电源电压、电阻作为负载。 使用 J9和 J10接头设置输出电压、使用 J11接头设置开关频率、使用 J12接头并在引脚1和2之间使用分流器将斜坡设置为78.7k Ω。

    有关 EVM 的详细信息、请参阅 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc02b/slvuc02b.pdf?ts=1638211831955&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM41625

    假设其他器件正常工作、这可能与客户的设置有很大不同。 所演示的 EMI 图显示了 TPSM41625的 EMI 性能以及 EVM 上可能影响 EMI 频谱的外设元件(主要是测试点/接头)。 为了评估客户电路板上 TPSM41625的 EMI、最好尽可能地隔离其运行。 否则、其他器件会影响 EMI 读数。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回复!  

    此致、

    奥斯汀