This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:PMON 精度改进

Guru**** 2535890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057496/bq24800-pmon-accuracy-improvement

器件型号:BQ24800

大家好、

我想查看24800 PMON 和25710 PSYS 误差计算、

低于1uA/1W、最大 PSYS/PMON:3.3V 输出电压、

使用 RPSYS 20K、可计算出0.1V/5W (0.02V/1W)。

使用 RPSYS 10K、可计算出0.1V/10W (0.01V/1W)。

当 RPSYS 较小时、我们可以监控的相应功率就会更大。

当 RPSYS 较小时、由最小电压转换的功率较大。

该器件的误差会相应增大吗?

如果误差/精度存在相应的增加问题、是否有任何解决方案可减少这部分误差?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMON 增益精度不包括电阻器容差。  为了获得最佳精度、我们建议在最大功率下 PMON 电压为3V。