请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 大家好、
我想查看24800 PMON 和25710 PSYS 误差计算、
低于1uA/1W、最大 PSYS/PMON:3.3V 输出电压、
使用 RPSYS 20K、可计算出0.1V/5W (0.02V/1W)。
使用 RPSYS 10K、可计算出0.1V/10W (0.01V/1W)。
当 RPSYS 较小时、我们可以监控的相应功率就会更大。
当 RPSYS 较小时、由最小电压转换的功率较大。
该器件的误差会相应增大吗?
如果误差/精度存在相应的增加问题、是否有任何解决方案可减少这部分误差?
谢谢你。