This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:使用 GPI 引脚进行级联

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90240, UCD9090A, UCD90160A, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056706/ucd90120-cascading-using-the-gpi-pin

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件:UCD90320UCD9090AUCD90160A

我阅读了该 应用手册 、其中说、

级联多个器件的另一种方法是将第一个器件的电源正常输出连接到第二个器件的 MON/GPI 引脚;将第二个器件的电源正常输出连接到第三个器件的 MON/GPI 引脚、等等。

稍后在同一段中、

或者、如果在级联方法中使用 UCD9090A、UCD90160A、UCD90240和 UCD90320器件、则连接到 GPI 引脚而不是 MON 引脚以保存 MON 引脚以用于其他用途。

但是、  这是否意味着如果 GPI    是 UCD90120等较旧的器件(由于电源链问题、我们将使用该器件)、则根本无法将 GPI 用于第一个序列发生器的电源正常输入? 当然、它没有故障引脚功能、但假设我们不需要在我们的应用中使用该功能、我不明白为什么它不能直接连接到 GPI 引脚。 请参阅下图、了解我所指的配置。 我非常想释放那个 MON 引脚;)  

 

谢谢、Adrianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

    如果您的应用不是必需的、则可以随意使用 GPI 而不是 MON 引脚。 但是、 由于较旧的 UCD90XX 器件(第1代)不支持 GPI_FAULT_RESPONSE 或 FAULT_PIN、因此 GPI 的取消置位不会被视为故障、也不能用于关断电源轨。 您需要使用连接到其他器件的控制引脚的 LGPO 引脚来关闭这些器件(第11页、2.1节)。

    此致、

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 但是、使用控制引脚看起来不允许您按特定顺序关闭电源轨? 这就是您发送的段的含义。 在这种情况下、我是否可以使用以下配置和 MON 引脚来执行序列导通和关断?

    实际上、我只想使用 UCD90120器件进行排序开/关。 我们的电源轨需要按照特定的顺序上下。

    Adrianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

    控制引脚将根据 LGPO 置为有效/置为无效(监控电源正常)来打开和关闭电源轨。 可使用"导通"和"关断序列"相关性以及 TON_DELAY 和 TOFF_DELAY 来设置导轨的开/关顺序。

    此致、

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以...  那么、我可以将图14 (我之前的帖子)中的配置用于旧版 UCD 器件吗? 由于我可以使控制引脚无效、但是序列发生器之间的相互依存关系(通过它们的 LGPO)决定它们必须按照特定的顺序下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    控制引脚就像打开或关闭系统的开关。 至于系统加电或断电的顺序、它不受 CONTROL 引脚控制。 相反、它由您如何配置这些电源轨之间的依赖关系进行控制。  

    请参阅随附的指南。

    e2e.ti.com/.../2450.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe