This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056033/lm3424-lm3424

器件型号:LM3424

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户 在其应用中使用 LM3424,即24V 输入/24V 4A 输出,原理图如下

当负载电流大于3.5A 时,电感器和 MOSFET 将变热,客户测试电感器和 FET 栅极波,情况变得更糟

电感器

FET

  同时电感尖叫,我尝试让客户使用更大的电感器,33U/10A->47u /10A,  FET 在上电后的一分钟内烧坏  。

您能帮我确认原理图并提供任何建议吗?

FET (最大参数)

VDS = 100V

VGS=+/- 20V

ID = 40A

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    由于美国假日、E2E 回复可能会延迟。 我们将于9月29日星期一就此向您回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我注意到 VCC 上没有去耦电容(2.2uF)。  客户是否为设计进行了计算?  如果有、请为我们附上。   

    通常、由于 FET 尝试向 LED 提供高功率/电流、因此 FET 必须能够处理其上耗散的热量。  布局也是考虑因素、因为您具有高峰值电流以及必须从功率级中去除的高温。  对于100W 输出和80%效率、您将需要从功率级移除20W。  您可能需要更大的 FET 或并联 FET 来实现这种高功率级别。   

    谢谢 Tuan