This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:EEPROM 编程/预编程器件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, TPS6521815, TPS65218, TPS6521825, TPS6521835, TPS6521845, BOOSTXL-TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056661/tps6521855-eeprom-programming-preprogrammed-device

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件: TPS65218TPS6521815BOOSTXL-TPS65218

尊敬的所有人:

我们目前正在开始 AM64x Sitara 处理器的开发。 我们希望按照应用手册 SLVAES0中的建议使用两个 PMIC (LP873364和 TPS6521855)。

我们的问题是、TPS6521855需要不同的默认输出电压和上电延迟。 在使用器件之前、是否有办法对内部 EEPROM 进行编程? 数据表对此没有太多提及。

或者、是否可以订购适合我们应用的预编程器件?

提前感谢您!

此致、

瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 请预计下周初收到回复、因为本周美国是一个 假日。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题! 可以重新编程输出电压以及其他 EEPROM 设置、但 PMIC 必须先通电(工作状态)、并使用默认输出电压/定序、以便您可以访问 I2C 通信以重新编程存储器。 更改 EEPROM 设置并将新值保存到存储器中后、PMIC 将能够使用新设置加电(即使在无电源状态下也是如此)。  由于 TPS6521855附带预编程的默认设置以支持 AM64x 处理器、因此数据表中未包含编程部分、但您 可以通过以下链接中 TPS6521815 (空白 EEPROM 版本)中的编程信息来访问该部分:  https://www.ti.com/lit/gpn/tps6521815 (第45页的"8.5.1编程加电默认值"部分和第46页的"8.6.1密码保护"部分)。 我还建议在您感兴趣更改的寄存器位描述表的顶部阅读注释、以获取有关更改所需的任何要求的其他信息。 例如、更改 DCDC1输出电压 有额外的要求、客户需要将 寄存器0x1A 中的 GO 位或 GODSBL 位更改为1b。 如果您需要有关如何在 PMIC 处于活动状态后重新编程输出电压和上电延迟的其他指导或详细的分步说明、请告诉我。  

    的另一个选择是联系 Arrow (TI 合作分销商)申请编程服务。 他们可以获得附带空白 EEPROM 的 TPS6521815、并对存储器进行编程以满足您的系统要求。 以下是他们的网站: http://company.arrow.com/productionservices/services/device-programming/的链接

    注意:我们始终建议客户在原型中评估任何定制或预编程的 EEPROM 配置、然后再在最终产品中实施。 为帮助解决此问题  、我们提供了 TPS65218客户编程 BoosterPack 和培训视频、其中介绍了如何对该 PMIC 进行编程以进行原型评估。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢您对 TPS6521855编程的详细解释! 此信息非常有用。

    基本上、我们可以自由订购以下任一 PMIC (TPS6521815 / TPS6521825 / TPS6521835 / TPS6521845 / TPS6521855) 并使用 BOOSTXL-TPS65218客户编程 BoosterPack 自行重新编程其默认输出电压和加电/断电排序、以便在将器件焊接到 PCB 上之前满足我们的应用需求?

    这对于器件的当前可用性而言确实是有利的。

    此致、

    瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    没错。 所有 TPS65218x 型号均可由用户编程、编程 BoosterPack 以及软件(IPG-UI 和 BOOSTXL-TPS65218 IPG-UI 器 件支持文件)可用于更改 EEPROM 配置。  请记住、对于某些 EEPROM 设置、即使您可以更改寄存器、但并非所有值都可以保存到实际 EEPROM 中、以便它们成为新的加电默认值。 如 TPS6521815 (空 EEPROM)数据表中所述、"只有寄存器映射中标记为(E2)的位具有 EEPROM 可编程加电默认设置。 所有其他位保留寄存器映射中列出的出厂设置。 不建议在生产中更改加电默认值、但仅适用于原型设计"。  如果您只打算更改输出电压和延迟、则应该可以、因为这些是可以更改和保存的"E2"寄存器。  

    如果您要为应用中的 AM64x Sitara 处理器供电、我们建议从 TPS6521855 (预编程以支持 AM64x 要求)或 TPS6521815 (空 EEPROM)开始。  

    谢谢、

    Brenda