This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:“EN 引脚低电压”的最大值对于客户的应用来说太小。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057324/tlv755p-the-max-value-of-en-pin-low-voltage-is-too-small-for-customer-s-application

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件: TPS7A11

您好!

TLV755P 用于我客户的新项目。 但发现“EN 引脚低电压”的最大值太小,因此存在风险。 请帮帮我。

1、是否有具有更大上限和小尺寸(小于1.5mm2)的替代产品? 我注意到 TPS7A11可能是一个选项、但该值仅为0.4V。

2、  ​​为什么许多 LDO 的“EN 引脚低电压”最大值如此小?  有什么好处吗?

3、BeSides、TPS7A11 具有偏置引脚。 什么是优点或功能? 当没有额外的偏置电源时、是否应该将 BAIS 连接到 IN?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海良三、

    1. 输入和输出电压以及输出电流要求是什么?
    2. 我不知道这个问题是否有好的答案、但是禁用器件的电压很小、接近于零。 0V (或 GND)通常很容易提供、因此通常不会出现0.3V (最大值)的问题。
    3. 使用偏置轨可使用更小的输入电压、从而极大地提高效率。 当使用偏置轨时、也可实现低于带隙电压的输出电压。 如果没有额外的偏置电源、则应将偏置电源连接到 VIN、最小输入电压也需要遵循最小偏置规格。  

    此致、

    Nick