This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:欠压恢复问题

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057103/bq40z50-undervoltage-recovery-issue

器件型号:BQ40Z50

大家好、

使用 BQ40Z50芯片时、欠压保护不会及时充电、因此导致 XCHG、XDSG 变为红色。 现在无法充电。

然后通过分别将电压充电至3400MV (高于 CUV 恢复电压、关闭恢复电压)来为电池组充电。 但仍然失败、xchg、XDSG 为红色。

客户已尝试 R1、R2版本,但失败。

问题:如何通过设置为电池组欠压充电?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    请与.gg 文件配置共享测试日志。

    他们可能会遇到类似 SUV 的其他防护装置。 CUV 应仅禁用放电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    BQ40Z50-R1/R2版本在过载后不会为低电压充电、但 BQ40Z50-R3可以在过载后充电。

    单串电池组电压低于2-2.5V。 在此电压下、R1/R2版本的芯片是否可能无法正确启动? 但通信是可以的。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    从 R2到 R3的更改列表如下: https://www.ti.com/lit/pdf/SLUA874A

    除了系统断开功能外、我相信没有任何会影响它允许在低电压下充电的因素。

    根据您的设置以及它们在从 R2更新到 R3之间的更改方式、也会影响该函数。 您能否共享测试的日志和.gg。

    此致、

    Wyatt Keller