This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713定制板- FET 不能进行#39;t 切换

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055516/bq25713-bq25713-custom-board---the-fets-don-t-switching

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、我有 Bq25713定制 PCB 设计。 我按应有的方式设置所有寄存器、但 MOSFET 不会切换。 我已经测试了 Bq25713的引脚、但没有开关信号。 HIDRV FET 为高电平、LODRV FET 为低电平。 原因可能是什么? 谢谢你。

https://drive.google.com/file/d/10dbBwZAfDR9dHLg6XUIzw0EhbzofBRqW/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871078/faq-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25700a-bq25703a-bq25708---schematic-review-design-tips

    建议测试您的设计并将其与 EVM 进行比较。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017

    ChargerStatus()(21/20h)对于调试很有用。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。
    此时、我没有 EVM 板。 我有定制板、它是根据参考设计制作的。 我已查看常见问题解答链接、但我看不到可能会成为问题的差异。 我在 BQ25713中有所有寄存器的值、对于我来说-我的代码工作、但是 FET 不会切换。 Q12和 Q13导通(栅极上有高电平)、Q14和 Q15导通。 我使用12V 电源并尝试为2节锂离子电池充电。 如果我理解正确- Q13必须打开、Q14必须关闭、Q12和 Q15必须切换。 ChargerStatus()寄存器具有以下值:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    您可以在此处发送原理图的 PDF 吗? 访问 google 驱动器(外部源)对 我们来说有点困难。  

    您能否再次检查代码 是否正常工作、以及是否正确配置了设置?

    如果您确定硬件没有问题(原理图、制造等)、我建议您执行以下操作:

    1.订购 EV2400并使用 TI GUI 配置您的定制板
    2.订购 EVM 并在 EVM 上运行固件。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     我的代码正常工作、我认为我配置了正确的设置。 我可以遇到硬件问题、没有软件。  
    我尝试实现 BQ 的开关、但 在焊接 MOSFET 时、我看不到任何开关。 当我在低侧对 MOSFET (直流/直流转换器上的四个 MOSFET)进行去焊时、我进行了开关操作、在高侧具有一些奇怪的波形。 我不知道原因是什么。 MOSFET 为 RQ3E080BNTBCT
    我上传 PCB 层:e2e.ti.com/.../3857.Layers.PDF
    原理图文件:
    e2e.ti.com/.../BQ25713-Schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    我注意到您的 ILIM_HIZ 引脚通过10k 电阻器拉至接地。

    请参阅以下有关 ILIM_HIZ 的数据表(引脚功能部分):

    '当引脚电压低于0.4V 时、器件会以低静态电流进入高阻态模式。'

    器件不会在高阻态模式下切换。

    我 仍然建议获取 EVM 以供将来的硬件或软件参考。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将10k 下拉电阻器连接到 ILIM_HIZ 引脚。 我发现一个问题-当 VBUS 低于17.5V 时-充电器无法正常工作。 这是因为 InputVoltage 寄存  器在我不设置它的情况下输入值、并且充电器进入 DPM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    上星期美国休假了,所以我对迟交的答复表示歉意。 要回答您的问题:

    ILIM_HIZ 上的下拉电阻器会将器件置于高阻态模式、因此不会进行切换。 不能将其拉至接地以进行电力输送操作。


    2.从数据表中:

    '充电器在没有任何负载的情况下启动 VBUS 电压测量(无负载时的 VBUS)、直至转换器被启用。 空载时的默认 VINDPM 阈值为 VBUS–1.28V。"

    请勿将 ILIM_HIZ 接地。 在原型设计阶段、您只需使用稳压电源即可实现默认 VINDPM。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”