This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:从 BQ34Z110 IC 获取错误的读数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34110, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053670/bq34z110-getting-wrong-readings-from-bq34z110-ic

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIOBQ34110BQEVSWEV2400

您好!

我使用 Bq34z110来监控铅酸12V 电池。 我 已经按照  数据表中的规定设计了电路板。

我 正在使用 Arduino BQ34z100主库。  I2C 通信正常。

我已经检查了所有寄存器值是否正确,但我仍然得到错误的读数,除了电压读数 。

请为我提供此问题的解决方案。

还请向我推荐检查点。

谢谢、此致

Devyani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deoyani、您好!

    I2C 已确认协议中内置的值、因此不太可能所有值都是错误的。 我建议您检查您的 I2C 实现是否能够识别 nacks 并报告所有可能的错误。 确保正在寻址正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回答。

    我已检查 I2C 通信是否正常工作。 它工作正常。

    您能建议我执行其他检查点吗? 我正在获得正确的电压 读数我正在获得错误的充电状态、电流等读数

    谢谢、此致

    Deoyani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deoyani、您好!

    我建议您使用 bqStudio 读取这些值并比较 I2C 数据。 它应该是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deoyani、您好!

    您是否能够将通信数据与 bqStudio 进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 bqStudio 中找不到 bq34z110器件。 我正在下载 bqStudio 的最新版本并搜索 bq34z110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM2400适配器、我已经按照 Zero PCB 板数据表中的规定设计了 bq34z110板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您分享 我现在正在处理的 BMS 系统照片。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deoyani、您好!

    所有监测计均经过测试、因此无法通过通信从监测计获取错误的值。 问题可能出在主机系统的硬件或软件上。

    通过重复报告错误结果的事务、您可以使用捕获器件或在示波器上查看通信。

    我检查了 bqStudio、您认为 bq34z110不受支持是正确的。 bqStudio 支持 bq34110。

    bq34z110使用 bqEVSW、该软件可在其产品页面 https://www.ti.com/lit/zip/sluc407上找到

    bqEVSW/bqStudio 和 EV2300/EV2400是开发参考。 与波形进行比较是最简单的故障排除方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的响应 、我将 参考 EV2300/EV2400进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请概览随附的原理图。

    请告诉我它是否正确。

    谢谢、此致

    Deoyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deoyani、您好!

    将需要按照数据表中的建议连接未使用的引脚。 原理图取决于将要使用的功能。

    该 EVM 具有所有特性、是最佳参考。 www.ti.com/.../sluua15.pdf