This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:开关频率

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057552/lm5008a-switching-frequency

器件型号:LM5008A

尊敬的团队

客户使用公式(1)来计算开关频率。

但与捕获波形的值不同。 您能帮助解释一下不同的频率吗?

规格为:Vin=54V,Vo=3.3V、Io=122mA、L=330uH、RT=191k Ω

例如、电路设计计算出的 FSW 应约为135KHZ。 如果在测量期间由电子负载仿真设置设定的电流为0.122A、则开关频率将大约为163KHz。

开关频率为163kHz。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    转换器看起来是在 CCM 模式下、因此您将使用公式(2)。

    在任何情况下、这些公式都只是近似值、因为该器件会将 Ton 调整为  

    使频率与 Vin 保持大致恒定。  您还会注意到一些变化

    与 Vin 的关系。

    谢谢