This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:内置自举

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057344/ucc27200-built-in-bootstrap

器件型号:UCC27200

您好!

我想将 ucc27200用作相移二次侧的桥同步整流器驱动器。

因此、HI 和 LI 引脚接收同相信号而不是反相信号。

是否可以使用内置自举电路驱动高侧?

还是可以在 HS 和 HB 端子之间提供外部电源?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ksma、

    只是为了澄清、您希望同时驱动 HO 和 LO? 在这种情况下、自举电路确实无法正常充电。 UCC27714 数据表第23页的图中显示了可解决此问题的电路。 尽管您可以进行一些小的更改来改进此处显示的电路、我可以告诉您您是否对这种方法感兴趣。  

    从 HS 到 HB 的浮动电源也可以正常工作、如果您想使用该方法、该方法非常简单。  

    谢谢、

    Alex M