请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27200 您好!
我想将 ucc27200用作相移二次侧的桥同步整流器驱动器。
因此、HI 和 LI 引脚接收同相信号而不是反相信号。
是否可以使用内置自举电路驱动高侧?
还是可以在 HS 和 HB 端子之间提供外部电源?
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ksma、
只是为了澄清、您希望同时驱动 HO 和 LO? 在这种情况下、自举电路确实无法正常充电。 UCC27714 数据表第23页的图中显示了可解决此问题的电路。 尽管您可以进行一些小的更改来改进此处显示的电路、我可以告诉您您是否对这种方法感兴趣。
从 HS 到 HB 的浮动电源也可以正常工作、如果您想使用该方法、该方法非常简单。
谢谢、
Alex M