This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:电流测量精度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056669/bq28z610-r1-accuracy-of-current-measurement

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!  

我正在与您联系以了解有关电流测量精度的技术要点。

 您 表示(在数据表中) 1MΩ Ω 电流下的电流可能为1mA。

 但是、根据我的理解:

  • 量子= 3.76µV μ m。 因此、当 Rsens 为1m Ω 时、最小值为3.76mA。
  • 此外、失调电压误差使得在低电流(10~100mA)时测量结果非常不准确。

 您可以在下面阅读我的研究。

 

 我对这种理解是否不好?

我们如何进行1mA 的测量?

 

我的研究:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-Elie、

    监测计采用 Δ-Σ ADC 结构、这意味着我们在采样周期内进行数千次测量。 这为我们提供了更好的库仑计数 ADC 值、可用于电池电量监测。 1mA 读数基于我们的固件以保留单位。 由于 ADC 是采样周期内电流的平均值、因此它可能会产生介于您所参考的3.74mA 阶跃之间的值。

    这也是为什么测量仪表校准对于减少电流测量误差很重要的原因。

    编辑:

    我和我的团队交谈过、我认为我们对数据表的措辞有误解、监测计可支持低至1m Ω 的感应电阻器、但分辨率将限制在上面解释的数学运算(在1m Ω 感应电阻器上大约为4mA 步长)。 或者、如果我们增大检测电阻器尺寸、我们的固件支持的最小电流阶跃为1mA。 它们是两个独立的东西,这有点令人困惑。 由于采用 Δ-Σ 架构、库仑计数器将保持非常精确、但 SBS 电流测量将在分辨率方面跳转。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您回答 Wyatt、感谢您对"编辑消息"的精确度。  我对这种差异有更好的理解。
    (我承认、我忘记考虑 Δ-Σ ADC 结构)

    此致、

    Charles-Elie