This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:读取输出电压

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056850/tps549d22-read-output-voltage

器件型号:TPS549D22

您好!

TPS549D22是否有用于指示有效输出电压的 SMBus 寄存器?  它能否测量它的输出电压(在 SENSE 引脚上)并在寄存器中提供该值? 我知道、即使在 Vout = Vref *(RtoP/Rbottom +1)的情况下使用分辨率分频器、也可以计算输出值、但是否有寄存器/功能可用于直接读取 Vout? 我似乎在  数据表中找不到此功能,但是我想确保。

谢谢、

Simeon Aleksandrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    我们的美国团队将在感恩节假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simeon:

    TPS549D22支持使用 VOUT_COMMAND (21h)进行输出电压调节、但 TPS549D22不支持输出电压遥测(即通过 PMBus 持续监控输出电压)。  

    TPS549D22还支持 STATUS_VOUT (7Ah)、但此功能将报告过压和欠压警告/故障、而不是报告具有遥测功能的器件支持的输出电压电平。

    此致、

    Alec Biesterfeld