This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056852/lm317a-lm317a

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM317

尊敬的 Sirs:

我使用 LM317A 在输出侧具有37V 电压、在输入侧具有48V 电压。 这应该可以根据数据表中输入输出最大差分电压的最大额定值来实现。 但是、在德州仪器网站的产品详细信息和数据表的器件比较中、输入电压范围为4.25-40V、因此我似乎无法输入大于48V 的电压。

哪两项是正确的?

此致

Stefano Casilli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    是的、您可以使用 LM317将48V 调节至37V。 该 LDO 采用浮动拓扑、如前所述、绝对最大值允许 Vin 至 Vout 差分高达40V、因此流经电阻器的电流从 Adj 流向 GND (数据表原理图中的 R2) 导致 IC 的接地/基准电压高于0V、这使得输入电压更高。