This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22 RSP、RSN、VOSNS 引脚布线

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056802/tps548d22-tps548d22-rsp-rsn-vosns-pins-routing

器件型号:TPS548D22

您好!

在 TPS548D22RVFR 降压转换器中、我们使用的输出电压是由 TPS548D22RVFR 的 VSEL (引脚编号33)引脚根据数据表 VOSNS、RSP 连接到输出端、RSN 连接到负载回路、

                                    

我们在 webench 中进行了同样的仿真、显示了 VOSNS 连接的输出、RSP 连接到输出的10E、以及 RSN 连接到负载回路的10E、

                                          

根据此建议、我们需要澄清3个网络 VOSNS、RSP 和 RSN 的布局布线以及两个10E 电阻器的放置
我们计划在负载侧放置两个10E 电阻器、在模块侧放置电容器、并从负载侧拉出3个网络(VOSNS、RSP、RSN)。 请找到图像

                                         

请确认是否 正确、否则请建议最佳的路由方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的美国团队将在感恩节假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图中的路由是正确的。 数据表图18中的布线代表简化的视图应用、其中 RSP 和 RSN 分别路由到负载点和负载返回点、VOSNS 与 RSP 一起连接到负载的输出电压。 在您共享的图中、10E 电阻器将简化布局并分离网络、从而允许 RSP 和 RSN 在路由硬件时轻松连接到负载点/负载返回点。 然后、VOSNS 可以直接连接到负载点或输出大容量电容器的输出电压网络(在本例中、我建议在以遥感方式使用 RSP/RSN 时、使用负载点以实现最佳导通时间调整、如您所包含的图)。  

    请参阅数据表的第10.1节、了解进一步的布局指南、例如将 VOSNS、RSP 和 RSN 布线远离嘈杂的布线。

    此致、

    Alec Biesterfeld