This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:IN 和 OUT 之间的反向电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056777/tps7a80-reverse-voltage-between-in-and-out

器件型号:TPS7A80
主题中讨论的其他器件: TPS7A94

大家好、团队、

TPS7A80数据表中的绝对最大值表显示、绝对额定电压为7V (最大值)、与输入电压无关。 但是、数据表7.3.1指出、反向电压测量需要在外部完成。

我想知道需要外部测量反向电压的电平和时间周期。

您能否告诉我以下指南:什么反向电压及其时间对于 TPS7A80来说可以正常工作、而无需外部电路? 类似地、如果反向电压为0.8V/0.5V/0.3V、TPS7A80在 xx 毫秒/ yy 毫秒/ z 毫秒内是安全的。

此查询的背景是、当输入电压关断 且输出电压由输出电容器保持时、将发生反向电压。 我想使该解决方案尽可能小、因此我不想不必要地添加肖特基二极管。

或者、TPS7A94输出放电功能将防止此类由立即输入电压关断引起的反向电压情况、即使其绝对最大输出电压为 Vin + 0.3V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们所有不具有反向电流保护功能的 LDO 都应限制 Vout<=Vin+0.3V、以防止寄生体二极管开始导通。 我们的 LDO 可以承受一定的反向电流、但需要保持在标称电流的5%以下(因此 TPS7A80为50mA)、并且可能会在400mV 或更高的输出电压和输入电压差下发生。  

    有源放电功能可以帮助实现这一点、但是有源放电电路需要 Vin >UVLO 来确保其正常运行(例如器件被禁用时)、因此如果 Vin 迅速下降、则可能无法对 Cout 进行足够的放电。 如果您知道 Vin 下降时的近似斜坡速率、则可以调整负载(向 GND 添加一些电阻)以足够快地对 Cout 放电、这有助于消除对保护二极管的需求、但会降低整个解决方案的功效。