This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057100/tps53355-tps53355

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS53353

您好!

是否有 TPS53353/TPS53355规格的比较表?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如

    https://ppt.cc/f8DvWx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    我们的美国团队将在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为,我们没有一个与评论中所说的类似的表格。

    TPS53353和 TPS53355是采用同一控制器的引脚对引脚兼容器件。 TPS53353针对20A 或更低电流进行了优化、TPS53355针对20A 至30A 应用进行了优化。 这些器件还与 Bom 至 Bom 兼容、但限流电阻器和电感器可能例外(取决于应用要求)。  

    请联系我们、了解在特定应用领域中使用 TPS53353与 TPS53355的任何问题。

    此致、

    Alec Biesterfeld