This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:BQ24193的替代产品、理想情况下符合 JEITA 标准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ24292I, BQ25672, BQ24192, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056234/bq24193-alternatives-to-bq24193-ideally-with-jeita-compiance

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ24292IBQ25672BQ24192BQ25892

BQ24193的采购情况很困难。 因此,我们正在寻找替代部件。 首选引脚 兼容。  

1. BQ24193是否是 BQ2419x 系列中唯一符合 JEITA 标准的选项?

2.对于本系列中的选项、是否有某种简单的并排比较表(我们认为这在很大程度上是引脚兼容的)?

3.如果没有符合 JEITA 标准的引脚兼容选项,那么重新设计 PCB 将是一个选项(仍具有相同尺寸的 IC),您有没有人会建议您选择哪种方法? 仍然需要 I2C 控制、并使用与 BQ24193 (22V)至少相同的绝对最大输入电压电平为单节电池充电、最高可达4.35V。

4.如果不考虑 JEITA 合规性、BQ24292I 是否是建议的替代产品、以保持接近 BQ24193并降低采购风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    1)我继续自己的搜索、得出的结论是、这是 BQ2419x 系列中唯一符合 JEITA 标准的器件。 3)关于3)我得出的结论是 、其他符合 JEITA 标准的充电器 IC 的规格通常有所不同、其中 BQ25672可能是最适合的。

    问题2和4仍然令人感兴趣(当然还有对1和3的任何更正)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2. BQ24192应该是 BQ2419x 系列 BQ24193的衣橱。 主要差异是温度曲线。

    您可能会考虑 BQ25892、它几乎与具有 JEITA 的 BQ24193引脚兼容。

    请参阅上面的#2。

    谢谢、

    宁。