This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:EN 的内部上拉电阻

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057177/tpsm41625-internal-pull-up-of-en

器件型号:TPSM41625

大家好、

EN 引脚在内部上拉了多少 Ω Ω?
我计划将其与 UCD90xx 3.3V GPIO 和10kΩ Ω 下拉电阻器相连。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的美国团队将在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPSM41625在 EN 至 BP5之间具有一个内部上拉电阻器、电阻为40k Ω。  

    使用 UCD90xx 3.3V GPIO 通过10kohm 下拉电阻器来驱动 EN 对于在 TPSM41625上从外部驱动 EN 而言很好。

    此致、

    Alec Biesterfeld