This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:电池侧反极性保护

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056467/bq2980-battery-side-reverse-polarity-protection

器件型号:BQ2980
我们的项目需要电池保护电路、BQ298xyz 系列适合我们的应用。 但我们的产品使用可拆卸电池、PCM 将安装在载板 PCB 上。 请帮助回复我们的问题。
1. 如果电池 反向连接,该芯片是否具有反极性保护?
2.在首次连接电池时,电路是否在放电模式下自动接通 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    1. 如果电池 反向连接,该芯片是否具有反极性保护?
    不可以、它没有集成反极性保护。 您可以轻松实现几个组件的反极性保护。 您可以在我们的许多 EVM 中找到反极性电路示例 、例如原理图中的 bq40z50EVM (Q4和 R4)。
    2.在首次连接电池时,电路是否在放电模式下自动接通 ?
    没有放电模式。 器件在关断模式下唤醒(请参阅数据表上的第8.4.1.1节上电复位(POR))、除了电池外、您还需要将充电器连接到电池组端子以唤醒器件。
    此致、
    Luis Hernandez Salomon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如前所述 、我们的产品使用可拆卸圆柱形电池、PCM 将安装在载板 PCB 上。 在这种情况下、我们需要在插入电池后立即唤醒系统。 在禁用 UV_SHUT 的情况下、找不到数据表中提到的任何 IC 器件型号。 是否可以通过任何方法禁用关断功能? 对于这一点、pack +引脚上的默认下拉电阻就足够了? 请建议。

    如果不可能、您能否建议一个能够满足我们方案的解决方案/替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我将关闭此主题、这个问题将在您打开的新主题中得到解答。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon