This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:能否使用 UCC256301设计电源、该电源可在交流电源和直流输入端工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256404, UCC256301, UCC256402, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056531/ucc256301-can-i-design-power-supply-using-ucc256301-which-can-work-on-both-ac-mains-and-dc-inputs

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015UCC256404UCC256402UCC256403

我使用 的是 TIDA-010015设计。 此设计是否适用于 直流输入电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    您是不是要仅使用具有直流输入电压的 LLC 拓扑。 如果是、它应该起作用。  

    此外、我建议使用 UCC256404、这是我们的新一代 LLC 控制器、而不是 UCC256301。  UCC256404的 BLK 启动阈值与 UCC256301不同、但包含许多与 UCC256301相同的功能、例如 HV 启动、X 电容器放电等

    与 TIDA-010015一起使用时、请参阅以下用于设计功率级的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubx3 -- UCC25640x EVM

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 -- UCC25640x 设计计算器

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢您提供相关信息。

    我使用 的是 TIDA-010015。 它仅提到交流输入、UCC256301具有 xcapacitor 放电功能、该功能需要交流输入(过零波形)。 因此、我怀疑此设计是否适用于直流输入。

    谢谢、我将参考您分享的链接。

    此致

    Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    由于您仅使用 LLC 转换器、因此您可以使用 UCC256402或 UCC256403、具体取决于您是否需要 HV 启动。

    正如您在上面的屏幕截图中看到的、这两个 IC 中都禁用了 X 电容放电。

    此致

    曼尼甘塔 P