This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:在上电期间、tps54329具有一个返回通道

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056927/tps54329-the-tps54329-has-a-return-channel-during-power-on

器件型号:TPS54329

我们使用 tps54329输出5V 电压、但在测试上电波形时、我们发现有一个返回通道。 请问我们如何解决这个问题呢?
设计图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈、请期待延迟。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 原理图看上去可以提供5V 输出。 看起来只有在启动期间才会观察到输出电压突降。 是否可以确认除原理图中的内容外、是否有任何其他东西连接到 TPS54329的输出? 您是否正在使用电子负载、是否可以尝试使用电阻负载? 最后、是否还可以使用相同的 VOUT 波形进行 SW 节点测量以检查 IC 行为。

    谢谢、
    模块