This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:在电源系统上使用理想二极管

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056359/lm7480-q1-using-ideal-diode-on-power-systems

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1LM74700-Q1

我的电路使用2个锂离子电池组、每个电池组都有自己的 BMS。 电池组为10节电池、因此42V 已充满电、额定电压为36V。 由于电流消耗较高(每个电流最大10A)、我需要将这些电压加在一起、但不能使用二极管。 我想将 LM74801一起用于或组合在一起、主要是因为这是我可以找到的唯一一款能够满足该电压电平的芯片。 我的问题是:

  • 这是 LM74801的合适应用吗?
  • FET 应以共漏极或共源极配置进行连接?
  • 我是否需要将一个理想二极管的输出端连接到 第二个 FET 之间的公共线路、或者是否可以将输出端直接连接在一起?
  • 我的迫切需求是允许最大电流流动、同时防止电池组相互反向充电。 我不关心反极性保护。  

我以前没有使用过理想二极管控制器、只有二极管连接到或电路、但由于涉及的电流较高、并且缺少可用器件、我采用这种方法。 如果有任何见解,将不胜感激。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JediEngineer、您好!  

    感谢您与我们联系。 如果您只需要 ORing (反向电流阻断)  功能、则可以选择 LM5050-1 /2、LM74700-Q1、LM7480x-Q1或 LM7472x-Q1中的任何一个。

    LM5050-1 /2 和 LM74700-Q1只能驱动理想二极管 FET、而 LM7480x-Q1 和 LM7472x-Q1可以驱动背 靠背 配置中连接的2个 FET (理想二极管 FET 和负载开关 FET)。 负载开关提供正向电流阻断功能。

    在这种情况下、您 只需要 ORing 功能、不需要任何其他功能(如过压保护、UVLO) 、您可以将 LM7480x-Q1/LM7472x-Q1配置为仅理想二极管配置、如下所示。 由于您不使用负载开关 FET、此配置将节省您的成本。  

    您可以根据上述任何控制器的可用性选择它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 正如我之前所说的、我之前从未使用过理想二极管和驱动器、但我的最后一个问题是有关 FET 的问题-所有推理告诉我、正如您所展示的那样、FET 是向后的...  您能否解释一下它为什么会反向、以及如果我使用没有二极管的 FET、它是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JediEngineer、您好!  

    "FET 是反向的"、您是指 FET 的方向吗? 即源极连接到输入端、漏极连接到输出端?

     我不知道没有体二极管的 FET。 您能否共享没有 体二极管的 FET 的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些、但我看不到它们已经像这样被制造了。 我的年龄是10岁、但仍然是 NOS。 是的、我指的是方向。 NFET 的源极电势通常低于漏极电势、而 PFET 的源极电势通常在电源电路中较大、这让我有点困惑、因为理想二极管/开关配置处于共漏极或共源极配置中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JediEngineer、您好!  

    理想二极管 FET 和负载开关 FET 的方向彼此相反。

    理想二极管 FET 方向是仅阻断反向电流。 正向电流不能被阻断、因为它会流过 FET 的体二极管。

    负载开关 FET 的方向是、它们只阻断 正向电流。  反向 电流无法被阻断、因为它会流过 FET 的体二极管。

    有关电源开关的更多信息、请参阅 11种保护电源路径的方法 应用手册。