This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:VSET 模式下的软启动时间计算。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056849/tps62901-soft-start-time-calculation-on-vset-mode

器件型号:TPS62901

您好!

由我的客户在 FB/VSET 引脚上使用40.2kohm、TPS62901输出1.1V。   在这种情况下、他希望计算软启动时间。   我们了解软启动时间 CSS=TSS * ISS/VREF。   在 VSET 模式下、VREF 也使用0.6V。  正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、M.Hattori。

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M.Hattori:  

    要使用 VSET 获得1.1V 电压、请在 FB/VSET 与 GND 之间使用11K 电压。 请参阅数据表中的表7.2。  在表7.1中、使用 VSET 选项 (选项9至16)。

    如果需要反馈、则使用公式10并选择7.1表中的选项1至8。  

    对于软启动、请使用公式14、VREF=VFB/0.75=0.8V

    谢谢  

    Tahar