This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:DCAP 问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53515, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056284/tps53319-dcap-question

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS53515TPS548A28

大家好、

我很好奇、根据定义、DCAP 应该直接使用来自输出电容器的 Vout 纹波信息、DCAP2也需要 Vout 来生成纹波注入。

但我在该器件或其他 DCAP2/3转换器中看不到任何 Vout 引脚、这些 IC 是从 VFB 获取该纹波信息而不是 Vout、还是什么?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53319使用 DCAP 控制、而不是 DCAP2或 DCAP3。   对于使用陶瓷电容器的应用、电感器周围的 RCC 电路将纹波注入 FB 引脚。  

    请参阅图9.12 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53319.pdf#page=28  组件 R7、C1和 C2是 RCC 电路。    ESR 较高的电容器将具有纹波、可能不需要 RCC。

    TPS53515具有 VO 引脚、   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53515.pdf#page=17中的第7.3.4.1节 对此进行了讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 RCC 电路主要功能?

    2.我发现 它需要 Vout 来仿真纹波,但为什么每个 Dcap3 IC 都有 Vout 引脚,例如 TPS548A28?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCC 将纹波注入反馈引脚。  DCAP 依靠输出纹波电压来实现稳定性。   使用陶瓷(低 ESR)时、会增加纹波以实现稳定。

    DCAP3有两种型号、一种需要 vo 引脚、另一种使用 SW 引脚电压。

    这两种方法都将 纹波注入反馈环路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我 认为 Vout 和 SW 都需要仿真 DCAP3 IC 中的电感器电流、为什么只需要其中一个?

    如果是技术方面的详细信息、您也可以向我发送电子邮件。

    Thx、

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    Daniel 将在感恩节假期后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 至 SW 电路正在开发斜坡电压、目的是模拟由电感器电流和 Cout 的 ESR 引起的电压纹波

    https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf 显示了 DCAP2和 DCAP3。   

     

    Vo 引脚不需要创建斜坡电压、开发团队发现了另一种使用 SW 和 FB 引脚创建斜坡电压的方法。

     由于专利申请、目前没有关于这方面的营销材料。