This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:编程和订购

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057226/tps65086-programming-and-ordering

器件型号:TPS65086
主题中讨论的其他器件:IPG-UI

您好!

我想问一些有关 TPS650860A0RSK 配置过程的问题。

正如我所理解的、OTP 在生产过程中由 TI 编程。 我们如何使用定制配置订购这些 IC?
我使用用户可编程的 TPS65086100RSK 开发了我们的系统。 在 从 TI 分销商处订购 TPS650860A0RSK 浴产品时、我们是否提供为 IPG-UI 生成的 I2C 数据流?

2. 在应进行出厂编程的情况下、经销商库存如何提供 TPS650860A0RSK? 库存中的 IC 是否为空白、所有寄存器是否均未编程?

非常感谢、

Jacek Renkas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    我已将此主题分配给产品专家。 由于美国感恩节假期、请等待回答延迟至下周。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    TPS650860A0RSK 附带一组 OTP、已按照数据表的寄存器映射部分中的定义进行预编程。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps65086

    只有 TPS65086100RSK 器件完全 未编程。 TI 不为这些器件提供定制编程。 它们需要使用  BOOSTXL-TPS650861编程板进行编程、在最终用途板上进行编程、或者从 Arrow (由 Dediprog 编程)购买预编程。

    谢谢、

    Daniel W