This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:最短软启动时间

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056988/tps62130-minimum-soft-start-time

器件型号:TPS62130

各位专家、您好!

我的客户希望知道最短软启动时间。 请您回答吗? Webench 可以设置0.194ms 的最小值。 实际器件的最小数量是多少?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Fujiwara

    假期结束后、我们的美国团队将再次与您联系、请期待延迟。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    最小值可能在 WEBENCH 中计算。 它不是在工作台上进行表征、但绝对最小值可能低至100us。

    谢谢、

    模块