This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540DWR#39;s VDDB 高电平电压规格

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056305/ucc21540-ucc21540dwr-s-vddb-high-level-voltage-spec

器件型号:UCC21540

大家好、

 我们的 DIN UCC21540DWR 有一个很好的新器件

有一件事需要您的支持、

客户询问了产品说明书、了解了低电平的-0.5V 至-2V 维护 200ns! 但是、高电平没有关于+0.5V 至2V 可保持多长时间的规格。

高电平是否能够承受 +0.5V 至2V 的200ns 维护? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    感谢您联系 E2E。 如前所述、UCC21540在 OUT 引脚上可承受-2V 电压200ns、但无论持续时间如何、最大电压仅为0.5V + VDD。 因此、不建议在任何时间内允许任何高于 VDD + 0.5V 的电压。  

    如果回答了您的问题、请单击绿色按钮告知我们、否则请告知我们如何继续提供帮助。

    此致、

    Daniel

    *请注意,由于美国的假期,本周 E2E 上的回复可能会延迟*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    就像这个测量的波!
    我们是否有机会提供担保邮件、因为高峰持续时间很短。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    由于美国假期、我们将在周一(11月29日)之前执行 OOO、因此请期待延迟的回复。

    我将让 Daniel 评论一下我们可以从您发送的波形中判断客户的信息、但同时您能否与客户确认他们是如何探测信号的、以及他们是否确信波形是信号的准确表示?

    使用大型探测环路可能会导致示波器上捕获的过冲大于馈入栅极驱动器的实际信号。 客户应使用小型探测回路(可以像下图那样使用猪尾)、应使用示波器最高采样率和探头最大带宽来获得精确测量。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    我们无法保证任何超出数据表规格的性能。   

    正如 Andy 提到的、第一步应该是通过确保在进行探测时使用最佳做法来确认这不是探测性伪迹、如 Andy 所述。

    如果确定尖峰为真实值、则需要调整两个因素、以使输出电压保持在指定的限值内。 第一种方法是降低栅极路径中的电感、这可能很难做到。 第二个选项是增大栅极电阻、 选择如下所述的值: https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf? 这样可以调整输出波形、使其保持在数据表规格范围内。

    请单击绿色按钮、告知我们这是否能解答您的问题、或告知我们如何提供进一步的帮助。

    此致、

    Daniel