This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:器件修订版本1.4的发布时间

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054569/tps659037-release-time-of-silicon-revision-1-4

器件型号:TPS659037

您好!

请告诉我 TPS659037器件修订版本1.4的 IC 何时发布。

除了读取 DESIGNREV 寄存器之外、还有其他方法可以检查器件版本吗?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    感谢您的提问。 器件1.4于2019年12月发布。 检查器件版本的唯一方法是 DESIGNREV 寄存器。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Daniel W

    是否已针对修订版本1.3至1.4的更改发布了 PCN?

    如果已发布 PCN、我想知道 PCN 编号。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    PCN 编号为20190221000

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Daniel

    作为 TPS6590376的改进版本、TPS6590378已发布在同一产品页面上。
    当器件版本从1.3更改为1.4时、模型编号没有改变、对吧?

    我的客户购买了 TPS6590376、现在似乎提供了修订版1.3。

    他们担心修订版本1.4何时可用。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    由于美国感恩节假期、请预计答案将延迟到下周。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomi

    没问题! 如果您有任何更新、请告诉我。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    正确的是、模型编号未随芯片更新而变化。 客户在哪里获得 1.3器件上的 TPS6590376? 他们是否使用 DESIGNREV 寄存器确认了这一点?

    有关此器件的可用性、请直接联系 BU。

    谢谢、

    Daniel W