This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:慢启动计算

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057125/tps54678-slow-start-calculation

器件型号:TPS54678

早上好、  

我想了解第14页数据表中的软启动时序公式。

如果我理解正确、可以看到2.2uA 的电流会将 SS 电压从0.15V 充电至约0.8V、从而将 SS 电压转换为基准电压。  

给定常用药目录-> CSS (nF)= 3 x TSS (MS)。  

例如、如果我将一个3N3 %10电容器连接到 SS 引脚、那么我预计将看到1.1ms、其中%10容差作为软启动时间。 我应该如何将其与输出电压上升时间相关联?

我假设这个公式是一个粗略的公式、我需要考虑基准电压的容差和 ISS 的容差、ISS 会为外部慢启动电容器充电以计算软启动时间?

提前感谢您的帮助、

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Onur、

    软启动电容器上的电压用作输出电压的电压基准。 因此、输出电压将随电容器电压的增加而变化。 因此、在计算软启动电容器的电容时、输出电压将从0V 增加到标称输出电压。 您已经知道 、与此器件相关的参数不受控制且指定的精度非常高。 这通常不是必需的。 您的软启动时序要求是什么?

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    实际上、我满足了我的所有上升时间要求、但我稍微偏离了计算得出的上升时间和测量的上升时间。  是的、我无法使用数据表中的信息计算预期的精确范围。 我测量的输出电压上升时间为10%至90%、但我认为这需要在0至100%(标称输出)之间进行测量。

    感谢你的帮助

    此致

    Onur