This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池从不充电到最高电压时的参数设置?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056598/bq78350-r1-parameter-settings-when-battery-is-never-charged-to-full-voltage-level

器件型号:BQ78350-R1

您好 TI

我们有一个使用 BQ78350-R1作为电量监测计的10S2P 电池组。 电池组规格 当充电电流降至100mA 以下时、充电电压为42V。 电池组的额定标称满充电容量(FCC)为5200 mAh。 电池组的额定标称电压为36V

我们不会将电池组充电至满电平、而是将电压限制为41V、并在电流降至100mA 以下时终止充电。

问题是、我们应该为参数"设计容量 mAh"寄存器0x45CC 设置什么。 当电池充电至41V 时、它是否仍然是5200 mAh、或者我们需要一个与容量相匹配的较低值? 当我们从不将电池充电到满电量时、是否需要调整其他参数?

当电池从未充满电至42V 但仅充满电至41V 时、基于静置模式下 OCV 的容量估算如何影响 FCC 计算?

BR
伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imre

    将设计容量设置为较低的值、以匹配您的充电设置。 充电终止检测用于确定完整的充电电平并设置 FCC。 确定此值后、估算将使用该值100%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shirish 的回答。

    我有一个有关这方面的后续问题。 当监测计处于静置模式(以及其他匹配标准)时、还用于估算容量的 OCV 表、它与较低的满电量水平有何关联?

    假设电流低于100mA 时、42V 电压下的设计容量为5200 mAh。 42V 时的 OCV SOC 为100%。 到目前为止都很好。

    现在、当电压为41V 时、OCV SOC 约为95%、设计容量为4940mAh、那么、在采用有效的 OCV 时、这会产生什么影响? 在长期测量仪表中、需要将4940mAh = 4693mAh 的95%设置为 FCC、对吧?

    考虑以下步骤:

    我们将设计容量设置为4940mAh、并在41V/100mA 时终止充电。
    2. FCC 设置为4940mAh。 RSOC 为100%
    3.充满电时,电池处于放松模式。
    4、采用 OCV,估计 SOC 为95%。 现在 RSOC 为100%、OCV SOC 为95%。
    现在、我们将电池放电至32V。 以 mAh 为单位的放电量与在32V 时获取的新 OCV 不匹配。 监测计将经过多个周期、尝试通过减小慢速递减中的 FCC 来减小此误差。

    我想说的是、不应该同时对 OCV 表进行标准化、以便41V 是新的100%电平、而不是42V 电平?

    BR
    伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    测量仪表使用 OCV 表进行仿真。当电池充电且设置了 FC 位时、SOC 将报告为100%。 因此、它将从这一点开始正确跟踪。 OCV 不用于估计总容量。 根据充电参数调整容量。