This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:计算后的谐振频率测量方法

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057506/bq51003-measurement-way-of-resonant-frequency-after-calculation

器件型号:BQ51003

各位专家、您好!

我对谐振频率的测量方法有疑问。
通过 其他线程建议、我们了解如何在下面调整共振频率
-手动测量 RX 电感
-根据手动电感测量值计算电容值

计算后、如何测量共振频率? 您能告诉我测量环境吗?
我们认为、我们需要确认是否存在目标频率(100kHz、1MHz)。
还是计算后没有任何确认?
(它是否以电容计算结束?)

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ryo

    使用 RX 线圈 LS 和 Ls 值调整 C1和 C2后、设置谐振频率、无需测量。