This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:开关频率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049949/tps54678-switching-frequency

器件型号:TPS54678

早上好、

使用电阻器设置开关频率时、IC 开关频率容差是多少?

在82.5kΩ 表中、对于1 μ s、范围被声明为400-600kHz、典型值为500kHz。

我有一个不同的电阻器、我的实际开关频率比计算值略高。

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    是的、没错!  82.5kΩ 1 μ s 时、d/s 中的范围表示为400-600kHz、典型值为500kHz。

    TPS54678的开关频率可在大约200kHz 至2000kHz 的宽范围内进行调节。 您是否能够在该范围内获得 fsw 以及使用了什么电阻器?

    开关频率可能会略有变化、具体取决于电阻器容差、负载条件、温度等

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    是的、这正是我尝试弄清楚的。 由于容差为%1、我的电阻为42k2、我的预期开关频率为924-943kHz、测量结果为900kHz。 我知道这已经可以了、但我只是想了解这种宽容的来源以及预期的宽容应该是什么、以便我可以定义一个可接受的范围。

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Onur、

    我将在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Onur、

    首先,我要感谢你的耐心和理解。

    我尝试获取更多 TPS54678的测试数据 以了解开关频率容差。 通过查看测试数据和数据表、我可以说、与所需的开关频率相比、可能存在+/-20%的偏移。  这可能是 由于电阻器容差、负载条件、温度等原因造成的

    遗憾的是、我们无法保证该规格。 由于此规格范围、您是否面临任何问题?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Onur、

    我希望您能解决您的问题。 由于不活动、我将继续并关闭此主题。 请随时与我们联系、以获得进一步的支持。

    此致、

    Febin