This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61130:USB 和电池电源的组合

Guru**** 2503095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61130, TPS63011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056673/tps61130-combination-of-usb-and-battery-power

器件型号:TPS61130
主题中讨论的其他器件: TPS63011

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一款可由 USB 和主电池供电的产品。 我计划在此配置中使用 TPS61130

 

但是、我想优先考虑 USB。 当 USB 或电池都已连接/可用时、如何选择使用它们?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您联系 E2E。

    请问您的应用输出电压和最大负载电流要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们有一个3V 电池(实际上、消耗的电流平均应约为2.6V)和 USB 作为电源。 负载需要3.3V 和50mA 的最大电流(但平均值大约为35mA)。

    因此、我已经计算出、在这种情况下、考虑到最大负载电流、考虑到40%的电流纹波和400kHz 至600kHz 之间的开关频率、电感器 L1应该在80至100uH 左右。 因此、我计划使用2.2uF 或2.7uF 的飞跨电容器(具有低 ESR)。 这有道理吗?

    顺便说一下、数据表给出了结合 LDO 和 SEPIC 输出时输出电容器的一些值、但它不提供调节这些值的信息(与其他配置一样)。 您是否有一些建议可将其缩放到我的输出电压和最大负载电流(并可能在测试期间对其进行调整)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您提供相关信息。

    TPS61130应具有足够的容量、可提供50mA 的最大电流。 但 很难将 USB 作为优先级。

    如何使用降压/升压转换器 TPS63XXX 和使用以下配置? 当 USB 存在时、上部二极管导通并用作降压/升压转换器的电源;当 USB 不存在时、下部二极管导通并用作降压/升压转换器电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  
    确实、这听起来是个好主意。 TPS63011将是唯一可用的(我希望最小输入电压低于2.3V)。
    所需的电容器和电感器似乎更小、更易于选择。
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    TI 有许多降压/升压转换器、最小输入电压低于2.3V。  

    请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../products.html