This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:如何使用 UCC39002加载与两个 LDO 稳压器共享

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056511/ucc39002-how-to-load-share-with-two-ldo-regulators-using-ucc39002

器件型号:UCC39002

各位专家:

我想使用 UCC39002与两个 LDO 稳压器负载共享。 LDO 稳压器的输入功率电压为直流12.8V。 LDO 的输出为12V。 一个 LDO 的电流为12A。 附加了这些静电。 请帮助查看原理图是否正确并计算 UC39002电路的电阻器和电容器的值。 谢谢!

此致、

是的

e2e.ti.com/.../0042.UC39002_2D00_MIC5158.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您关注 UCC39002。

    由于我不熟悉 LDO 控制器、请帮助确认 LDO 在使用 UCC39002时是否具有此类功能。

    LDO 应具有电感测功能或 Vo 调节端子。

    2.一定不能灌入电流。(输出 ORing 二极管可以防止这种情况)

    为了获得 UCC39002外部电路的正确值、我们还需要知道 LDO 的带宽才能填充到计算器中。

    您可以按照帖子中添加的计算器获取外部电路 value.e2e.ti.com/.../1348.UCC29002_5F00_Calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我已经解决了这个问题。   两个 LDO 稳压器可使用 UCC39002负载共享。

    此致、

    是的