This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041C:可调节软启动时间?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057184/tps2041c-soft-start-time-adaptable

器件型号:TPS2041C

大家好、

 150µF 使用具有1 μ A 负载的 TPS2041C。

在他们的原型上、他们观察 到 TPS2041C 的软启动时间为0.5 - 1ms、但由于大电容负载、5ms 会更好。

可以调整软启动时间吗?
如果没有、您可以推荐其他器件吗?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电源开关、软时间几乎相同。  请参阅 tr 参数。 不知道150uF 场景的确切时间。