This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730的最大频率

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057195/ucc28730-maximum-frequency-of-ucc28730

器件型号:UCC28730

您好!

我正在设计反激式转换器、并计划使用 UCC28730。
当以比控制器的83kHz 最大频率更低的频率达到最大占空比时、控制器的行为是怎样的? 例如、如果输出端出现轻微过载和压降、控制器此时将如何反应?

此致
路德维希·乔斯特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ludwig、

    根据 UCC28730的控制律、它将不会达到低频的最大占空比。 当负载增加时,初级电流达到峰值电流,频率将减慢增加速度。 这样、导通占空比和消磁占空比都将增加。 消磁占空比达到最大阈值(0.432)后,控制器将进入恒定电流模式,输出电压将下降。

    谢谢。