This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:即使是固定电压封装、也会输出大电压。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679, LM2576
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056376/lm2679-even-though-it-is-a-fixed-voltage-package-a-large-voltage-is-output

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件: LM2576

您好!
该电路是使用 LM2679SX-5.0构建的、但当没有负载时、电压会从电源开始逐渐上升到大约9V。
连接负载后、电压降至5V。
这是正常的吗?

我想在重复插件和插件的应用中驱动工作电压为5V 的电路、但我不能将其用于此规格。
我之所以选择 LM2679、是因为5V 应用消耗的电流高达4A。

输入电容为钽电容10uF50Vx4、输出电容为150uF15Vx3。
输入电压为25V 至28V。 它由车载铅酸蓄电池供电。

顺便说一下、我使用 LM2576SX-5.0以相同的方式构建电路、但在无负载时没有电压上升。 但是、LM2576的电流不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有多少负载可以将输出保持在5V? 您能否尝试缓慢地将负载电流从空载增加到满载、直到它稳定在5V?

    您能否共享原理图和布局?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danial。

    感谢你的答复。

    我的问题不是负载问题、而是在无负载时电压升高。
    如果负载稍微连接、则电压为5V、电流没有问题。 问题是、当没有负载时、电压变为5V 或更高、因此、如果您在此直流/直流电路启动后将其插入负载电路、即当电压从5V 逐渐上升到大约9V 时、负载电路将断开。 更多信息。
    如果您同时启动直流/直流并加载、则不会出现任何问题。 但是、我的应用通常会将负载与直流/直流转换器断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上升波形。 1刻度为2V。 水平轴为1刻度2秒。
    如果没有负载、电压将从5V 逐渐增加。 之后、如果连接一些负载、它将在100mS 的时间内降至5V。
    将连接到此 DCDC 电路的电压可承受5.5V 电压、因此9V 存在问题。
    要使用它、与直流/直流转换器的连接会突然断开或由人的手突然连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1在布局中、我觉得连接到 FB 的 VO 迹线太靠近 SW 节点。

    2.您能否在空载条件下连接输出波形、我猜芯片产生的开关在空载条件下无法消耗

    3.您是否认为您可以在输出侧添加一个小电阻器以保持输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    我如上所示连接了空载的输出波形。 (黄色波形)。 在照片中可能很难看到、但电压上升的部分会步进。

    由于负载消耗的最大电流为4A、因此电流设置几乎无法实现。 因此、我不想在输出侧添加一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、对于输出波形、我是指输出引脚波形、即降压转换器的 SW。

    2.对于外部电阻器、我的意思是大约 10mA 的负载、即500欧姆、以了解它是否有用。 它不会影响您的当前设置

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danial

    波形就是这样。 我无法从中读取任何内容... 蓝色刻度为10V、其他为2V。

    现在、我尝试更改 FB 和 VO 线路、最后添加一个电阻器。
    添加电阻器看起来是一种应对措施、但它需要经过长时间测试才能查看负载是否存在问题。 目前、它在插入电阻后已运行了16小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈、看起来您的 CB 电压随 Vo 不断上升、我认为这是由于空载情况、输出端的 CB 泄漏电流电荷、没有其他方法可以消耗它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    谢谢你。

    我知道这是该芯片的规格。 我将更改芯片或添加一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果您有更多问题、请告知我们