This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:大家好、我可以直接使用 LM5117替代 LM25117吗?谢谢

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057131/lm5117-hello-can-i-use-lm5117-to-replace-lm25117-directly-thanks

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM25117

大家好、我可以使用 LM5117直接替代 LM25117吗?

目前、我在项目中使用 LM25117。 现在材料短缺了。 能否直接使用 LM5117替代 LM25117?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以直接使用 LM5117替代 LM25117  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunny  

    请检查最小输入电压。 LM25525的最小 VIN 为4.5V、而 LM5117的最小 VIN 为5.5V、其 VCC UVLO 阈值不同。   

    -Eric Lee (应用工程)