This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装锂离子电池组充电计划类型咨询

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z80, BQ40Z50-R2, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057119/packaged-li-ion-battery-pack-charge-out-plan-type-consulting

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z80BQ40Z50-R2BQ34110BQ34Z100-G1

大家好、

客户想知道是否可以推荐锂离子电池充电放电和功率统计数据(最好是一个芯片)、要求如下:

充电放电计划要求:

  • 基本情况:18650锂离子电池2和3串的现有封装、系统在9~24V 的电压下运行、同时考虑了适配器电源模式和电池电源模式。
  • 1.当适配器输入电源时,系统电源直接使用适配器电源,而电池可以充电和管理
  • 2.当现有电池组通电时,电池组充当系统操作电源,并可配置为电池组的欠压保护
  • 3.可以对电池组充电进行计数,并可以通过通信端口实时获取电池充电信息,最好也可以获取充电放电信息。

BQ40Z60、BQ40Z50-R2、 BQ40Z80都可以实现上述功能、 但所有功能都适用于单节电池、然后串联起来、客户有一个电池组、该电池组已经封装、只能是 PACK+和 PACK-。 那么、使用这些列出的芯片是否合适?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我们堆叠顶部唯一的监测计是 BQ34z100-G1和 BQ34110。 堆栈顶部的监测计不提供保护。 对于列出的监测计(BQ40zxx 系列)、它们都具有保护功能、因为它们测量电池电压。

    此致、

    Wyatt Keller