This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:当输入电压低于固定输出电压时会发生什么情况

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057233/lmz14201h-what-happens-when-input-voltage-is-lower-than-fixed-output-voltage

器件型号:LMZ14201H

您好!

我将在项目中使用 LM14201H、我想知道它是否在输入电压低于设定的输出电压时工作。

我希望在施加40V 输入时获得12V 输出、但最初我可以提供10V、仅提供7-8伏输出就足以开始工作。

如果我将 FB 引脚设置为12V 输出、EN 引脚设置为 VIN-ENABLE = 9V,那么当输入电压为10V 时,LMZ14201H 的输出将会观察到什么?

如果它正在工作、建议为12V 输出使用249k Ron 电阻器。 "FSW (CCM)≊Vo/(1.3×10^(-10)×rON)"该公式和"高侧 MOSFET 保持不变
关闭至少260ns。" 数据表中写入。
根据、我计算了10V 输入下降压运行的最大输出、结果为9.3V。 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至是浮动)时、在稳压器的输出上允许电压不是一个好主意。  这种情况可能是由输入被移除时充电的非常大的输出电容器引起的、或者由某种有源负载提供电压。  转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。  当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。  即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于与电容器和电感器的谐振而达到高电压。  这种现象过去在某些条件下出现过。  允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  由于它不是一个"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生二极管、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。  避免此问题的一种方法是在输入到输出之间使用二极管、为输出电容器在器件周围放电提供一条路径。  可以使用阴极连接到 Vin、阳极连接到 Vout 的肖特基二极管。  还可以使用与负载串联的阻塞二极管。  如需更多信息、另请参阅应用手册 SLYT689和 SLVAE57。

    关于下拉式计算、我附加了一个可能有用的电子表格工具。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5102.Drop_5F00_out_5F00_calc_5F00_revC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的回答、但我解释错了。 输出端没有电压源、仅为12V 输出选择反馈电阻器。 当输入为40V 时、稳压器将提供12V 输出。

    我要问、当输入电压为10V 时、稳压器的输出是什么?  

    它是否正常工作?

    如果它正常工作、输出电压电平将是多少? (在二极管- MOSFET 压降和最大限值大于100%时)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的时间。

    您可以使用随附的公式和 IC 值来确定任何的输出电压

    输入电压、频率和负载压降。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../drop1.docx