This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要零件建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5, CSD18543Q3A, CSD19538Q3A, CSD88539ND, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056571/need-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:CSD18541F5CSD18543Q3ACSD19538Q3ACSD88539NDCSD19538Q2

您好!

我对 PMOS、NMOS 或互补 MOSFET 的选择有疑问。  

要求是查找用于开关500kHz 频率的 MOSFET、因此选择 MOSFET 的计算方法是什么、此外、我想知道如何计算 MOSFET 的开关时间。

作为参考、我添加了器件 CSD18541F5。

I am adding this circuit for reference

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayush、

    感谢您关注 TI FET。 我们的 PFET 器件的额定电压最高为-20V、我们不建议使用 P 沟道 FET。 对于 NFET、CSD18541F5针对负载开关或低频开关进行了优化、并且未在500kHz 下进行测试。 内部栅极电阻的典型值为1.2kΩ Ω、在这种高开关频率下、器件的性能不会很好。 我们可能会根据您的要求提供一些替代方案。 CSD18543Q3A 针对高频开关应用进行了优化、采用3.3x3.3mm SON 封装。 您能否在应用中使用所有 NFET 器件? 如果是这样的话、采用 SO8封装的 CSD88539ND 双路60V N 沟道 FET 可能是一种替代方案。 此器件需要 VGS = 6V 的最小栅极驱动。 CSD19538Q2采用100V N 沟道 om 2x2mm SON 封装。 这还需要最低 VGS = 6V 的栅极驱动、并采用3.3x3.3mm SON 封装作为 CSD19538Q3A。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好、感谢您的回复和建议。

    但我还需要了解计算开关频率的决定因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayush、

    我不确定您对开关频率有何要求。 TI 的许多 FET 针对开关模式电源应用进行了优化、开关频率高达1MHz。 但是、某些器件针对静态开关应用进行了优化、例如负载开关、热插拔和 OR'ing、其中 FET 处于导通状态并保持导通状态。 最后、我们提供了一些 FET、这些 FET 面向开关频率小于50kHz 的电机驱动应用。 请告诉我还能做些什么来帮助您。

    谢谢、

    John