This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:VBAT 的行为与 quot;VBAT>VBOVP&quot 相似、尽管 VBAT 小于 VBOVP

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057175/bq24250-vbat-behaves-similar-behavior-of-vbat-vbovp-although-vbat-is-less-than-vbovp

器件型号:BQ24250

大家好、

我对 bq24250的行为有疑问。
我在随附的 PowerPoint 中描述了详细行为、但您能否支持以下问题?

e2e.ti.com/.../bq24250_5F00_tech_5F00_question.pptx

[背景]
当 VBAT 处于 VBATREG 和 VBOVP (VBAT≒VBATREG+50~60mV < VBOVP)之间且 VIN 为 VIN 时、bq24250状态显示"正在充电"。 在这种情况下、降压转换器关闭、电源电流由电池供电。 状态显示“正在充电”。

问题1:在下面的 e2e 线程中显示“当 VBAT >VBATREG 时,充电完成,因此/CHG 将变为高阻态。当 VBAT>VBOVP 时,降压转换器关闭,内部电池 FET 打开,绑定 BAT=SYS。” 我假设 bq24250 VBOVP 功能与其相同。
在这种情况下,bq24250 VBAT 不超过 VBOVP,但 bq24250的表现与“VBAT>VBOVP”相似(当 VBAT>VBOVP 时,降压转换器关闭,内部电池 FET 打开,连接 BAT=SYS)。 为什么 bq24250会这样做?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/294922/bq24167-ts-disable-threshold-vbovp-behavior?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=VBOVP

Q2:bq24250状态显示“正在充电”,但为什么 bq24250显示上述设置的“正在充电”?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    关于 Q1:当 V (BAT)> BATREG 但未终止时、充电器会认为电池将会损坏、因此它会打开转换器并打开 BATFET 以使电池放电、就像 BATOVP 一样。

    关于 Q2: 我不理解为什么充电器没有终止并报告充电完成。  BAT 引脚上是否有高于终止电流或终止被禁用的负载?  如果未终止且未终止 BATOVP、状态机将保持在充电状态。

    此致、

    Jeff