This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:TLV62085的过流保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62085, TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057000/tlv62085-over-current-protection-about-tlv62085

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件: TPS65262-2

尊敬的团队:

大家好、我想问一下 TLV62085的保护操作。

几天前、我询问过流保护不会根据降压转换器电压输出施加的问题。

我误解了降压转换器器件。 它是 TVL62085、而不是 TPS65262-2。

当降压转换器的输出电压相对较低时、不会在过流情况下提供保护。

为什么会发生这种情况? 这是正常行为吗?

我想问一下、当输出相对较低的电压时、为什么不应用 HIC-CUP 模式保护。

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    感谢您的提问。

    首先、过载或短路情况下的断续时间通常仅为66us、而不是您提供的第一个图中所示的16ms。 因此、数据表中指示的内容与应用波形之间存在不匹配。

    为了更好地理解这个问题、请提供一份原理图、PCB 布局以及输出电压为1.5V 和0.85V 时输入电压、输出电压、电感电流和输出电流的波形的副本。

    数据表:

    应用波形:

    此致、

    Excel