This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:LP8764x 评估模块无法编程

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056242/lp87644q1evm-lp8764x-evaluation-module-unable-to-program

器件型号:LP87644Q1EVM

尊敬的支持:

在器件首次编程(我确保不锁定 EEPROM)之后、器件现在启动时会报告:

SEVER_ERR_INT 和 FSM_ERR_INT 错误。

电源轨具有输出、我可以读取所有寄存器、但是、当我甚至只写入一个寄存器时、器件将停止通信。

当我尝试对器件进行重新编程时、会发生同样的情况、在编程期间、nINT LED 会关闭、并且器件会与 AEVM 控制器断开连接。

谢谢、

劳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    感谢您的提问。 您从 INT_SEVER_ERR 和 INT_FSM_ERR 寄存器中读取了哪些错误?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    PFSM_ERR_INT 和 IMM_SHUTDOWN_INT

    谢谢、

    劳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    根据中断、PFSM 配置中存在问题、器件无法再运行。 遗憾的是、这还会阻止重新配置、因为器件会进入 SAFE_RECOVERY 状态、而在 EVM (第一版)上使用样片时、则会发生死锁。

    您能否共享配置为器件的 NVM? 如果您不想公开分享、请联系您当地的现场团队。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我执行的步骤、我不建议具有(第一版)  EVM 的任何人重复这些步骤:

    1.在快速启动中配置设备的设置,并在实际设备上进行外部验证。

    2.在  NVM 验证中将当前设置下载到二进制文件中。

    3. 通过 NVM 配置中的程序文件将二进制文件上传到器件。

    4.确保在“Do you wish to lock the device ?”(是否要锁定设备?)中选择“No”(否)。

    我已订购替换 EVM 板。

    您是否能够为 NVM 配置部分提供具有已知良好配置文件的*。json 示例、其中包括这些(第一版) EVM 的匹配和安全 PFSM? (具有出厂设置的*。json 会更好)

    谢谢、

    劳里

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    嗯、这不是生成新 NVM 配置的预期方法。这种方法不能更新 PFSM 序列、这会导致器件出现问题。

    我已附加了*。json 文件、以便从开始配置原始 EVM。

    e2e.ti.com/.../LP87644Q1EVM_5F00_BMC062_2D00_005_5F00_0xE4_5F00_2021Feb3.zip

    BR、

    Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

     根据用户指南中提供的说明配置 PFSM 序列非常困难(提供的模板非常无用)。
    这就是为什么我尝试根本不更改 PFSM 序列并且只更改我所需的降压设置的原因。

     希望用于原始 EVM 配置的*。json 文件能够处理这一问题、并帮助其他用户遇到同样的困难。

    至于 EVM (第一版)上导致死锁的 SAFE_RECOVERY 状态、我希望芯片的发布版本不会出现问题。

    谢谢、

    劳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauri、

    请注意、此器件仍处于预量产阶段。 支持材料和 GUI 仍在不断发展、在 RTM 后将更加清晰和易于使用。

    我希望原始的*。json 文件将帮助您定义需要器件执行的操作。

    最终版本中的死锁问题已得到解决。

    此致、

    Jari