This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2024:TPS2024替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2024, TPS2061, TPS25221, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056937/tps2024-tps2024-replacement

器件型号:TPS2024
主题中讨论的其他器件: TPS2061TPS25221TPS2065

大家好、

我们是否有合适的芯片来替代 TPS2024? 芯片需要支持2.5A 或3A 负载、P2P 更好。

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPS2061 TPS2065和 TPS25221。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的回复。 如果我想找到 TPS2024的3A 负载和 P2P 支持、您是否有合适的芯片推荐?

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    没有具有如此高电流的 P2P 设备。